This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:连接到 PCF8575的 FLT 电压电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176832/tps2662-flt-voltage-level-connected-to-pcf8575

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件:PCF8575

你好

我有一个定制板、在该定制板上、TPS26625的 FLT 引脚直接连接到 IO 扩展器 PCF8575输入。 线路中没有额外的电阻器或上拉或下拉电阻器。 PCF8575连接到5.25V 电源。 问题是、如果未报告错误(FAULT 引脚不会拉至低电平。) iSUP1_nFLT 信号上测得的电压仅为3.6V、不是预期的5.25V。

PCF8575的上拉电流介于30..300uA 之间。 根据数据表、FLT 引脚的泄漏大约为100nA。 因此、这不应该是问题。 是否有人知道电压为什么这么低?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    欢迎使用 E2E  

    请在  iSUP1_nFLT 和5.25V 电源之间使用上拉电阻并进行检查

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    是的、我们还有其他输入、例如具有10kΩ Ω 上拉电阻器的 iSUP3_nFLT。 在 iSUP3_nFLT 输入上、电压为5.25V。 当然、我们可以在每个输入上添加一个上拉电阻器、但如果电阻器不是真正必要的、我们不想放置它们。 您是否有解释说明为什么 TPS26625和 PCF8575的直接连接没有正确的电压电平? 泄漏电流是否高于数据表中所述的值?


    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    直接连接会向电子保险丝的 nFLT 引脚提供更多电流、这是在错误状态(nFLT =低电平)期间 nFLT 引脚上电压变为高电平3.6V 的原因

    它是否澄清了?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您提供的信息。 当 nFLT 引脚为低电平时、这个问题不存在。 3.6V 的较低电压仅在 nFLT =高电平状态下发生。

    nFLT =低电平= 0.1V

    nFLT =高电平= 3.6V

    如果 nFLT 引脚未将电压拉至接地、那么我不明白为什么电压不是5.25V。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    好的、明白了。 那么、这对我来说也很奇怪、因为 nFLT 引脚的泄漏电流非常低、仅为100nA (最大值)

    如何测量 nFLT 引脚电压? 万用表? nFLT 引脚电压在5.25V 至0V 之间切换、我们将通过任何变化测量平均值。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已经使用真正的 RMS 万用表测量了电压。 但现在、我还使用示波器测量电压、电压稳定。 5.25V 和0V 之间无切换。 只是3.6V 上的稳定线路。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的检查!

    它看起来像是对  PCF8575的 o/p 结构和阻抗的某种依赖。 您能否发布单独 的 E2E 主题以与 PCF8575团队进行检查。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Rakesh