This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 理想二极管建议

Guru**** 2546690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177820/ideal-diode-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM74722-Q1LM5060LM74800-Q1

大家好、德州仪器社区、

我想实现理想二极管作为车辆跟踪器的保护措施、我一直在查看各种组件(LM74722-Q1、LM74721、LM5060、LM74810、LM74700、 LM74800)、但我不知道哪一个最适合我的应用。


跟踪器将安装在车辆中(12V 和24V 输入电压)、不会操作继电器或电机。


您可以推荐什么组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的支持!

    LM74800-Q1非常适合覆盖12V 和24V 范围。 请参阅数据表中"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分的应用示例  

    此致、

    Rakesh