This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS565242:[常见问题解答]降压转换器的 ECO 模式和 FCCM 模式之间有何区别?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565242, TPS564247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177872/faq-tps565242-faq-what-is-the-difference-between-eco-mode-and-fccm-mode-of-buck-converter

器件型号:TPS565242
主题中讨论的其他器件: TPS564247

如今、ECO 模式和 FCCM 模式是降压转换器最常用的2工作模式。 此常见问题解答将对该工作模式进行示例说明、帮助用户在选择降压转换器 IC 时做出正确的决策。

实际上、主要区别在于轻负载行为。

ECO 模式有时也称为 PSM (脉冲跳跃模式)。 但行为是相同的、这意味着器 件会通过跳过脉冲将其开关频率降低到低于其正常的满负载开关频率。 通过降低轻负载开关频率、开关损耗将降低、轻负载效率将提高。 但输出纹波将更大。

FCCM 表示强制继续传导模式。 对于 FCCM 器件、其稳态开关频率始终相同。 在轻负载条件下、其开关频率与满负载条件下相同、与 ECO 模式相比、可实现低输出纹波。 但缺点是其轻负载效率低于 ECO 模式、因为开关频率更高、MOSFET 的开关损耗高。

下面是如何选择一个产品系列的 ECO 模式和 FCCM 器件的示例。

TPS565242  是一款采用 SOT-563封装的 ECO 模式降压转换器 IC、可支持16V 输入电压、5A 输出电流 和600kHz 正常开关频率。

TPS564247 是一款采用 SOT-563封装的 FCCM 模式降压转换器 IC、可支持16V 输入电压、5A 输出电流 和600kHz 正常开关频率。

如果用户更喜欢较高的轻负载效率、则 ECO-mode TPS565242是一个不错的选择;如果 用户对输出纹波有较高的要求并且轻负载效率不是很重要、建议使用 FCCM TPS564247。

图 1是 TPS565242的效率曲线- ECO 模式器件; 图 2是 TPS565247- FCCM 模式器件的效率曲线; 图 3是 TPS565242的输出纹波- ECO 模式器件; 图 4是具有相同电感器和输出电容器的 TPS565247- FCCM 模式器件的输出纹波。

图1 TPS565242的效率曲线- ECO 模式器件

图2 TPS565247- FCCM 模式器件的效率曲线

图3  负载为0.01A 时 TPS565247- FCCM 模式器件的输出纹波

图4  负载为0.01A 时 TPS565247- FCCM 模式器件的输出纹波

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了最后两个图的子标题。

    图3  负载为0.01A 时 TPS565242的输出纹波 ECO 模式器件

    图4  负载为0.01A 时 TPS565247- FCCM 模式器件的输出纹波