This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电流和容量调节

Guru**** 2535140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176912/bq34z100evm-current-and-capacity-scaling

器件型号:BQ34Z100EVM

你好!

我是新手、使用此 BQ、我要使用堆栈仪表顶部、我使用的是12.8V 100 Ah LiFePo4电池。

我正在使用电流和容量中的 x4因子进行缩放。

我在 www.ti.com/.../slua760.pdf 文章中读到 、我已经在数据闪存配置中调整了所有电流和容量参数。

我的问题是、我是否必须在配置和电量监测中使用 mA、mAh、mWh、CWH 缩放所有参数、或者仅调整配置中的参数?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    您能否列出您所引用的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    当然、这里有两个屏幕截图:

    在这两个部分中、我必须调整哪些参数? 所有参数 、包括 mA、mAh、mWh、CWH、如 DSG 电流热持、设计容量等  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

      要将电流读数缩小4倍、首先需要将实际4A 电流校准为1A、这将导致4Ah 容量电池报告为1Ah 容量电池、以及所有与电流相关的参数、如 mAh、mA、 MWh 和 CWH 应按比例缩小4、I.3、再乘以1/4、当主机从监测计读取数据时、所有当前相关寄存器数据应乘以4  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    因此、我需要在校准窗口中校准-1000中的电流。 如以下屏幕截图所示:

    2.主机读取的监测计数据是这个吗? (附带屏幕截图)并且  所有参数(如 mAh、mA、mWh 和 CWH)都需要乘以1/4正确吗?

    此外 、所有与当前相关的寄存器数据都应乘以4、例如屏幕截图中是否显示了这些数据?  

    感谢您的帮助、这对我来说是一件新事情、 但对我来说仍然有点困惑、但感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

      1:当输入-1000进行电流校准时、实际电流应为-4000mA

      2:Qmax delta 的单位应为%、因此无需更改此参数

      3:对于最小锥形容量、应更改此参数、但单位为1/256mAh、