This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何使 UCD9248芯片正常工作?

Guru**** 2556720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175846/ucd9248-how-to-make-the-ucd9248-chip-proper-functioning

器件型号:UCD9248

尊敬的先生:

我们遇到了有关 UCD9248芯片的问题。 我们已经在板上设计了 UCD9248芯片、我们发现 芯片无法输出 PWM 和 SRE 信号。  UCD9248芯片内是否有默认的 FW? 如果没有、您能否向我提供相关的固件? 此外、如何将 FW 下载到 UCD9248芯片(FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER + USB 接口适配器)? 或者、我可以使用工具直接配置芯片吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lyndon、您好!

    您可以将 Fusion 与 USB 转 GPIO 工具配合使用来对器件进行编程。 您可以将配置、OVP、OCP 等输入 Fusion、然后按"写入硬件"、再按"存储到 NVM"对器件进行编程。 USB 转 GPIO 工具通过 PMBus 进行通信、因此需要将 PMBus 连接到器件、以便对芯片进行编程和监控。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您的回复!  

     通过 Fusion Digitial Power Tool 配置 UCD9428芯片后、单击"开始轮询"、但没有电压输出、只有2个警告提示(POWER_Good #、Output off)和1个故障提示、如图所示。 请帮我们检查一下。

    PS:我们的设计称为 Xilinx 的 vc709_Schematic_xtp213_rev1_0。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    很抱歉,我写了一封信,但显然我没有发送。 由于此问题已在新帖子中打开、我将关闭此主题。 我们可以在新线程中继续调试。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    非常感谢! 我们可以在新主题中继续讨论。  

    谢谢!