This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:热关断

Guru**** 2515880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177737/tps56c215-thermal-shutdown

器件型号:TPS56C215

你(们)好

当负载为10A 时、该芯片将始终因过热而自我保护。 是否有推荐的散热方法?

输入/输出电压>>输入:12V 输出:3V/10A

IC 和电感器温度>>约80度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我℃OTP 不会在80 μ s 内触发。

    看起来布局正常。

    是否确定器件因过热而关断? 是否有断续性能?

    您能否向我展示一下该案例的一些波形?

    谢谢!