This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:是否可以将 VIN 端子1的不同电压连接到外部电感器的电源侧?

Guru**** 2502295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176203/tps61042-can-a-different-voltage-from-vin-terminal-one-be-connected-to-power-supply-side-of-external-inductor

器件型号:TPS61042

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS61042用于他们的新产品。
他们现在有以下问题。 请给我回复。

问: VIN 端子1的不同电压是否可以连接到外部电感器的电源侧?   
   例如、 我们希望在以下条件下使用 TPS61042。
   VIN=3.3V、 外部电感器的电源侧= 5.4V~8.4V (2节锂离子电池)、ILED=30mA、LED 数量= 6个白色 LED

非常感谢您的答复。  

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    在这种情况下、我们以前没有测试数据、请允许我花一些时间使用 EVM 进行测试、然后向您提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的回复。

    遗憾的是、我们没有 TPS61042 EVM。 您使用 EVM 进行评估将对客户和我非常有帮助。
    您可以在这些条件下在 EVM 上测试 TPS61042吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我忘记向您提出以下问题。
    您知道吗?任何 TI LED 驱动器哪条电感器电源线可以与器件的输入电压分离?

    如果您知道、可以告诉我吗?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将在下星期一或星期二使用 EVM 进行测试、并向您提供反馈。

    通常、具有峰值电流模式的升压 LED 驱动器可以分离 Vin 和电感器。

    但对于使用恒定导通时间控制器件的用户、最好进行基准测试。

    我是否可以问您为什么需要单独的电源?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的大力支持。 我期待收到评估结果。
    客户正在考虑将 TPS61042用于与2节锂离子电池(5.4V~8.4V)配合使用的便携式设备。
    该电池由降压转换器生成 CPU 的3.3V 电源线。 TPS61042器件电源连接到此3.3V。
    但他们希望将 tps61042电感器的电源侧直接连接到电池、以提高3.3V 电源线路的效率并降低噪声。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。   
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    根据基准测试、我没有看到与电感器连接的 VIN 有任何差异、或者它们是分离的。

    但我只使用一个板进行了测试、因此我认为 最好遵循数据表指南。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的大力支持。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。