This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在唤醒芯片后复位

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177724/bq40z80-reset-after-waking-up-the-chip

器件型号:BQ40Z80

您好!

我在 BMS 上使用 BQ40Z80芯片。 当我为 BMS 供电时、通过为 PACK 引脚提供高于 Vstartup 的电压来唤醒 BQ 芯片。
我的问题是、唤醒 BQ 芯片以使其复位器件/监测计后、我是否必须向其发送 RESET 命令?

此唤醒是否计为从关断状态唤醒?

据我了解、重置器件会将电量监测计参数从黄金文件开始。

提前感谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    执行 RESET 命令不会将闪存值恢复为原始黄金文件设置。 BQ40Z80是基于闪存的监测计、因此将学习并保存 Ra 和 Qmax 表、因此在复位后是相同的。 这还包括寿命数据、周期计数等 要重新初始化闪存设置、您必须再次对黄金闪存流文件或 srec 文件进行编程。

    当监测计退出关断模式时、它将执行复位、无需发送 RESET 命令、因为它与发送 RESET 命令具有从关断至唤醒序列的固件流程相同。

    此致、

    Wyatt Keller