This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:EN_UV 引脚-断电保护? -当输入电压为0V 时、它能否被驱动为高电平(例如、至3.3V 或5V)?

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177741/tps7a94-en_uv-pin---power-down-protected---can-it-be-driven-hi-e-g-to-3-3v-or-5v-when-vin-0v

器件型号:TPS7A94

我想将该稳压  器用于 USB、并希望通过 USB 的 VBUS 驱动 EN_UV 引脚、以便 PCB 上的所有部件保持关闭状态、直到插入 USB 电缆(即连接到为 VBUS 加电的设备)。 在另一种情况下、USB 电缆可能会在电路板通电之前插入并为 VBUS 通电。 在这种情况下、我必须知道  EN_UV 引脚是否具有 ESD 保护二极管、或者在 EN_UV 引脚在稳压器的输入 上拉前被驱动为高电平时会烧毁或消耗电流的其他任何东西吗?

因此、我的问题是   :当 Vin=0V 时、EN_UV 控制引脚能否被驱动为高电平(例如、至3.3V 或5V)? EN_UV 引脚是否具有断电保护功能。

请将此信息添加到您的数据表中。

同时、我假设答案是否定的、我将使用 您的74LVC1G125器件之一来缓冲 EN_UV 引脚、因为 74LVC1G125具有 "器件加电或断电时可耐受5V 电压的 I/O "(也称为 "Ioff 支持带电插入、部分断电模式、 和后驱动保护"、 "断电信号隔离"和"所有输入均提供断电保护")。

很高兴知道不需要像74LVC1G125这样具有断电保护功能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此信息可在数据表的绝对最大值表中找到。  当 Vin=0V 时、您可以在 EN_UV 引脚上放置5V 电压、这很好。  器件不会损坏。

    谢谢、

    斯蒂芬