This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:电源定序

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176431/tps51200-power-sequencing

器件型号:TPS51200

大家好、

我们的客户对  TPS51200的电源定序有一些澄清。  请参阅下面他的查询详情。

我使用的是 TPS51200、并且希望比 VLDOIN 和 VIN 电源晚驱动 REFIN 输入。  我想问是否可以这样做?  并想了解在这种情况下 EN 输入时序是否存在限制?

我希望按以下顺序驱动输入:VLDOIN/VIN 优先-> VREFIN -> EN、我希望 VREF 遵循 VREFIN、Vout 在 EN 之后驱动。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    EN 引脚只控制 VOUT、VREF 位于 REFIN 之后、这是正确的。 这个序列不应该是一个问题-一旦 EN 被提供、那么 VOUT 应该出现。
    此处详细介绍了对输入电源和 EN 时序的唯一主要限制: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077045/faq-tps51200-input-timing-requirements

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    请参阅下面的客户响应。

    感谢您的回复,您能验证这些陈述吗:1) VREFIN 在 VLDOIN 和 VIN 之后可能上升。 2) EN 在 VIN 之后的任何时间都可能上升。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    第一条语句部分正确- VIN 必须在 VLDOIN 之前出现、但否则、是的、REFIN 可能在 VLDOIN 之后上升。 REFIN 不一定来自 VLDOIN 分压器。

    第二条陈述是正确的- EN 可以在 VIN 之后的任何时间升高、甚至可以在 VIN 之后升高。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    请参阅我们客户的后续查询。

    只需要求清除所有开放点即可。 数据表第9节指出、如果图19和图20中的序列无法使用、`VLDOIN 可以比 VIN 更早地上升。 `μ A。
    是否存在您所写的限制`VIN 必须在 VLDOIN 之前出现、`

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    从工作的角度来看、在实际应用中、我们在 VLDOIN 在 VIN 之前斜升的硬件中没有发现任何问题。 许多客户都以这种方式运营。 但是、从技术上讲、存在问题是可能的-请参阅 Nancy 过去对此问题的回答(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/195466/tps51200-power-supply-sequence):)

    "很抱歉、我在之前的帖子中误导了您。 我先应用 VLDOIN、然后再应用 VIN 来测试 EVM。 我找不到任何与 IC 性能有关的问题。 一切都正常工作。 不过、我今天早上要和设计师谈谈。 他说、不建议在 Vin 之前先应用 VLDOIN。 当 Vin=0V 时、控制电路不上电。 因此、控制电路无法控制由 VLDOIN 偏置的 LDO 输出级。 根据某些内部漏电路径、当 Vin=0V 且 VLDOIN 上电时、输出级可能打开、也可能不打开。 由于器件泄漏电流建模不好、因此仿真无法为我们提供很多信息。 因此、我们不建议使用该电源序列。 请按照您 的应用的数据表中的电源序列进行操作。"

    总结:首先使 VLDOIN 斜升通常不是问题、但从技术上讲、在提供 VIN 之前、输出级可能过早开启。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的详细答案。我没有其他问题。

    此致

    Emrah Ener