This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041A12:精确的电压查询

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177622/lm4041a12-precise-voltage-inquiry

器件型号:LM4041A12

各位专家:

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。  

它们需要一个价格参考电压。  问题是他们尝试 了 LM4041A12IDBZR、但不同器件的输出介于0、8V 和1、4V 之间。

这 是电路图。 V+为+5V。 因此、电流应为(5V-1、25V)/470R=8mA。 或者? 如果您有任何疑问、请告知我们。

此致、

Jonathan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您是要发布图表吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在+5V 和 GND 之间。 我有470R 和 LM4041A12IDBZR 串联。 并联100nF 的电容

    +5V--+-470R-+-LM4041A12IDBZR-2--+-GND

              +--100nF-+--100nF----- +

    我需要1、25伏的价格。 我试过 LM4041A12IDBZR。 但不同 LM4041的输出介于0、8V 和1、4V 之间。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    电路是否这样连接?

    两个串联电容器可能 会产生电容器分压器并导致误差。 您可以移除电路中的 C2吗?

    最棒的

    Walter