This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高隔离应用的直流/直流转换器

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174809/dc-dc-converter-for-high-isolation-application

主题中讨论的其他器件:LM5046

您好、团队、为可能的解决方案寻求一些意见。

此设计是一款250W 直流/直流转换器、可满足10kV 以上的隔离要求。 输入电压为150V。 我们期望泄漏电感和其他寄生电感较高、因此我们打算使用可以利用这种高寄生电感的拓扑。 一种选择是使用 LM5046控制器设计移相全桥转换器。 另一个可能是半桥 LLC 转换器等... 我们还希望使用同步整流(最好使用不需要初级侧信号的专用控制器)。

非常感谢您的参与。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    10kV 隔离与拓扑或控制器选择无关。 隔离要求主要通过变压器满足、为了满足10kV 的要求、您可能需要显著的一次侧与二次侧隔离、这可能是客户期望"高泄漏"的原因。 此外、由于此路径还必须满足10kV 隔离要求、因此请求没有初级 SR 信号到次级 SR 信号是合理的。  

    TI 有多个次级侧 SR 控制器、这些控制器不需要初级侧信号信息、 可在此处查看它们。 LLC 是满足您所提供要求的理想选择。 当输入和输出电压经过良好调节并且功率级在谐振/附近进行调谐时、LLC 的工作效果最佳。

    相移全桥(PSFB)是另一个不错的选择、但您需要将 SR 信号从初级侧传递到次级侧、 或者考虑次级侧控制、在次级侧控制中、您可以直接驱动 SR 栅极、但现在需要将初级侧栅极驱动信号从次级侧传递到初级侧、并且需要偏置电源才能启动次级侧 PWM 控制器。 所有这些都是关于折衷。 您还可以尝试 使用 TI 功率级设计器 来比较给定设计参数集的两种或多种拓扑之间的差异。

    感谢您通过 E2E 进行连接、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    如果我们还在 PSFB 中使用比例栅极驱动 SR 控制器来避免 LLC 中提到的初级侧的栅极信号、该怎么办? 是否存在技术限制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    请使用包含的相应器件型号重新提交您的问题。 PSFB 由另一个 BU 负责、我希望您的问题能传递给最佳专家。 您可以在新线程中引用此线程。  

    此致

    Steve