This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2647:更换 LTC3865EUH

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2647, LM5642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177731/lm2647-replace-ltc3865euh

器件型号:LM2647
主题中讨论的其他器件: LM5642

你(们)好

谢谢 您、您能帮助确认 LM2647是否可以替代 LTC3865EUH#PBF

LTC3865/LTC3865-1 -具有引脚可选输出的双路两相同步直流/直流控制器(慕斯顺便说一下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2647能否替代 LTC3865将取决于客户用例。

    如果客户需要大于28V 的电压、则小于5.5V 或 Sync 引脚、然后为否  

    LM5642可能是更好的器件

     

    LM2647

    LTC3865

    输入电压

    5.5V 至28V

    4.5至38V

    输出电压

    0.6V 至   

    (5.5V 的30%、5V 至15V 的50%、28V 的28%)

    0.6至5V

    输出数

    2.

    2.

    开关频率

    200kHz 至500kHz

    250至770kHz

    模式

    FCCM 和 Skip

    FCCM、突发或跳跃

    与外部时钟同步

    N

    Y

    电源电流

    1mA

    3mA

    封装

     

    TSSOP-28 9.7x6.4

    28-WQFN 5x5

    5x5 QFN