This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:电源管理论坛

Guru**** 2761035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177237/lm5145-power-management-forum

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM25145

您好、先生、

我使用 LM5145来仿真8-40V 输入电压、5V/8A 输出电压、我发现 Boostrap 电容 为0.1uF/25V、尽管 CBST 电压等于 Vin、因此 CBST 额定电压至少应选择50V、CBST 是否应为25V 或50V?

CBST 是否可以选择2.2uF 或4.7uF? 这有什么缺点?

如果使用高 Ciss NMOSFET、是否会产生副作用?

 e2e.ti.com/.../LM5145RGYR_5F00_WBDesign16.pdf

谢谢。

Hedy Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedy、您好!

    当 SW 电压被拉至 GND 时、Cbst 电压在 VCC (7.5V)上被充电时有效运行。 25V 或50V 电容器可以正常工作。 无需高于100nF 的电容值、因为启动时更难充电。 通常、引导电容器应为 VCC 电容器的1/10、以防止启动时 VCC 电容器过度放电。

    请注意、LM25145在此处也可正常工作、因为它的额定输入电压最大值为42V。 这是与 LM5145引脚对引脚的连接。 我建议您使用快速入门计算器(请参阅产品文件夹)检查您的设计、如果需要、请发送给我进行审核。

    此致、

    Tim