This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845:反馈和基准电压的 EOL 容差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177383/uc1845-eol-tolerances-for-feedback-and-reference-voltage

器件型号:UC1845

您好!

UC1845的反馈和基准电压是否有数据?

具体来说、最坏情况分析的 EOL 容差。 如果没有类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    从数据表中可以看出、过程、温度和容差变化显示 VREF 为±1%、VFB 为±2%。 我不确定除了数据表中已经存在的内容之外、还有哪些问题需要回答?

    Steve