This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:监测计如何响应蓄电池拆卸/重新连接事件?

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177368/bq27421-g1-how-the-gauge-react-to-a-battery-removal-reconnect-event

器件型号:BQ27421-G1

如果电量监测计由电池供电、并且在取出电池后断电、插入电池后会发生什么情况?

是否插入了新电池或刚刚重置、并且应该像未发生电池移除/插入一样继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果重新插入电池、电量监测计将执行 POR -上电复位、就像正常复位一样。 它不会认为这是一个新电池。

    但是、监测计会将基于 ROM 的配置默认值复制到 RAM、因此用户需要将数据闪存参数保存在 MCU 侧、以便在 POR 之后加载 DF 参数。

    此致、
    何塞·库瑟