This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:询问 LM3489可闻噪声审核和建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177244/lm3489-asking-for-lm3489-audible-noise-review-and-suggestions

器件型号:LM3489

大家好、

客户希望在 C 型监视器中设计 LM3489。 监控器适配器为20V 作为 LM3489输入。 LM3489输出20V 或15V 至 Type C 连接器。 (输出电压由不同的反馈网络决定)

但是、客户将 C 型电缆插入 NB。 C 型监视器为 NB 供电。

在1A 至2A 的电流范围内充电时、PCB 板会发出可闻噪声。


请您帮助查看 原理图并提供意见吗?

导致可闻噪声的最常见组件是什么?

 

 

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    开关频率是多少?

    如果开关频率太低、可能会导致可闻噪声。

    C7211是大型陶瓷、我们不建议将大型陶瓷用于 LM3489等滞环转换器。

    -奥兰多