This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:寄存器设置审查请求

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177067/bq25895m-request-for-review-of-register-settings

器件型号:BQ25895M

您好!

我希望查看寄存器设置、以确保设置针对我们的用例进行了优化。

  • 便携式无线充电器
  • 电池容量:2000mAh
    • 目前、我们将最大输入电流设置为1A
    • 在更高的电流下、BQ25895M 变得非常热
  • 无线充电器通过 PMID 供电

寄存器设置

  • 0x0:0x12
  • 0x3:0x3A (启用 OTG)
  • 0x7:0x89
  • 0xA:0xB3

所有其他寄存器为默认值

这是供参考的原理图。

谢谢、

Andrew

e2e.ti.com/.../watch_5F00_charger_5F00_v11p02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    正确的寄存器设置将取决于您不同的充电时序目标和温度注意事项。 您拥有的寄存器设置还可以、但 您可以根据适配器规格和充电需求做出不同的选择。 如果器件运行存在特定问题、我们可以提供一些可能解决方案的见解、但优化 取决于 您的特定 目标。

    如果 TS 引脚电压超出 数据表第8.2.7.5节中所述的范围、充电器将暂停充电。 如果器件在充电或 OTG 运行期间达到不需要的温度、我将检查 VBUS 输入和 SYS 或 BAT 输出端的电压和电流条件、以确定是否存在任何低阻抗路径或过载情况。

    有关  BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips;  有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-bq2589x-bq25898x-faqs。

    此致、

    James