This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:充电器应用问题

Guru**** 1828690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176846/bq25898d-charger-application-issue

器件型号:BQ25898D

您好,团队:

  希望一切都好。

  关于 BQ25898D、我有三个应用问题:

 1)数据表描述了 QON 可用于启用和复位控制输入。 没关系。

  实际上、我们希望将 QON (连接按钮到 GND)和 MCU 连接到 一起、以检测用户操作以及为 VSYS 加电或断电。

 但 QON 默认高电压高于 MCU GPIO 电压限制。

 您能否帮助检查我们实现此功能的方法?

 2)在升压模式下、我们发现 PMID=VBUS、但 VBUS 不是预期的。 您能否检查是否可以控制 Q1。

 我们发现升压模式并非所有充电器 VBUS 都遵循 PMID、如 BQ25295。

 3) 3) BQ25898D 是否可以实现上述功能、如果不能、您能否提供合适的器件建议?

 非常感谢您的帮助、希望收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    1) 1)我想确认我对您的愿望的理解。 /QON 通常通过按钮来实现、以将/QON 连接到 GND (/QON 通常保持高电平、直到用户激活按钮)。 您是否想让 MCU 检测何时将/QON 拉至 GND、然后上电/下电 VSYS?

    /QON 引脚通常用于使充电器 IC 脱离运输模式、或在仅存在电池的情况下短时间关闭 BATFET 以重置 VSYS。 由于/QON 已经可以处理 VSYS 复位、为什么需要 MCU 来尝试复位 VSYS?

    2) 2)在升压模式(OTG 模式)下、Q1处于活动状态、无法停用。 VBUS 将特意通过 Q1连接到 PMID。 Q1保持开启状态、以便为安全升压模式运行提供过流保护。

    3) 3)对于 BQ25898D 上的升压模式、VBUS 应保持与 PMID 相似的电压(由于 Q1的原因、PMID 和 VBUS 之间存在轻微的电压差)。 如果您需要另一个 BQ2589x 器件、该器件在 PMID 处具有升压模式输出、但 VBUS 是隔离式且 Q1处于关断状态、我将查看BQ25895

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    非常感谢您的答复。

    实际上、当用户希望通过按下按钮关闭系统电源(不是 RESET 是长时间断电)时、我们应该检测接地的按钮和 MCU 控制 I2C 以使 BATFET 关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何才能在数据表中知道哪个充电器器件可以在升压模式下禁用 Q1至分立式 PMID 和 VBUS、您能帮您了解更多详细信息、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    1) 1)如果 SDA 和 SCL 线路的上拉电阻大约为1.8V、则可以将其用作连接到按钮(具有上拉电阻器)的 MCU GPIO 引脚的电压源。 BQ25898D 没有太多处于较低电压(~2V)的引脚。 INT 引脚可能是一个选项、因为该引脚为低电平有效、但数据表中不建议使用的任何外部按钮实现都需要仔细测试、以确保它不会对充电器产生负面影响。

    最好为 SYS 断电功能使用外部电压源、以便将控制与充电器行为的任何变化相隔离。

    2) 2)使用 PMID 作为 OTG 输出且禁用 Q1的充电器具有将外部设备连接到 PMID 的应用、例如手机或耳塞。 下面的图片显示了 VBUS 输出应用(图49)和 PMID 输出应用(图9-1)。 查看器件的应用图是一种判断 OTG 输出是 PMID 还是 VBUS 的快速方法。 OTG 规格应标记在相应的输出线上。

    此致、

    James