This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:有关 Errow 的问题

Guru**** 2535810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170253/bq24600-question-about-errow

器件型号:bq24600

你(们)好

它未充满电、因此会出现以下错误。

 * Vbat 设置电压为13.1122V (430k/82k 电阻),电池的最大电压为13.2V。

请告诉我这个问题是充电电压和电流设置错误还是有其他原因。

2ch_STAT、3ch_PG、4ch_Batt。 充电电流

 

如需了解相关信息、正常波形如下所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否澄清您看到的错误是什么? 是电池未充满电还是其他错误?

    充电电流波形看起来像一个正常的充电曲线。

    Ch1 (黄色)波形是在哪里测得的?

    是在定制电路板上测量的吗? 如果是、您能否提供原理图?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我您的电子邮件地址以发送原理图吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已在 e2e 上向您发送了一个朋友请求。 您可以直接向我发送原理图。

    您能否指定什么是 Ch1 (黄色)波形测量?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图以直接消息的形式提供。
    我还有另外一个问题。


    充电电流设置为2.285a。
    如果终止电流为1/10、则为0.2285a、对吧?


    但是、实际上、端接电流小于或等于100mA。
    问题是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对话脱机时关闭此主题