This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:启动时的反向输入电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175461/tps62230-reverse-input-current-at-start-up

器件型号:TPS62230

您好的支持团队、

启动时、由于 IC 输入侧的浪涌电流、会产生部分反向电流。
μsec μ A 阶的电流为-30mA 至-40mA。
有问题吗?

通道1:5V 输入
通道2:1.8V 输出
通道3:SW 电压
CH4:输入电流

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    感谢您的参与。 您能否编辑 TPS62231的器件型号、因为 TPS62230的输出电压为2.5V。 您似乎正在使用 TPS62231。

    请向我提供您的原理图。

    这些空载测量吗?

    此威胁中提供的应用是否相同(+) TPS62230:启动时的电感器电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    启动阶段的负电流是器件的正常行为。 我观察到、根据输出电容值、负电流的持续时间和幅度会发生变化。 输出电容器越高、负电流的持续时间和幅度就越高。

    原因: 在启动期间、一旦输出电容器充满电且输出电压稳定。 浪涌电流减小并进入正常工作输入电流、在此阶段、输出电容器中的能量开始为电感器充电、并且电流方向仅在很短的时间内反转。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。