This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177730/lp5907-questions-of-lp5907

器件型号:LP5907

尊敬的团队:

 我们面临一些有关 LP5907纹波的问题。

当我们更改较大的输出电容器时、峰间值可以减小。

您能指导我们如何解决此问题吗?

 我认为10uF 就足够了、但纹波很大。

1. 10uF 失败--> 22uF 好!

2. 10uF 失败--> 10uF +10uF 好!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这看起来器件循环进入和退出热关断。 什么是负载电流? DQN 封装的散热特性相对较差、因为其尺寸较小、因此无法处理大量功耗。 此外、负载电流看起来是什么样子的? 它是更接近恒定直流负载、还是脉冲负载或类似的负载?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    负载电流为轻负载条件。

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    光是多亮? 您能否以安培为单位提供电流? 否则、我们无法进行任何计算。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的大力支持!

     电流为10~20mA。  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我看到了电路板的图片、但我看不到周围的铜是什么样子。 您能否共享 LDO 的布局? 我认为这是一个热问题、因此我想验证布局。 电路板有多少层?

    负载波形是什么样的? 它是10-20mA 直流电还是更多的脉冲负载?  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅以下内容、非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    此布局对于具有相对较轻负载的热性能而言看起来不错。 您能否提供波形、显示放大为输出压降之一的负载电流、输入电压和输出电压? 如果无法(或过于困难)获取电流波形、则至少放大输入和输出电压波形会有所帮助。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    第二个想法是、我想知道接地覆铜被稍微挤压的事实是否会限制散热。 他们是否有热成像枪在这里提供帮助? 因为我们得到的波形看起来与热关断循环完全相同。  

    此致、

    Nick