This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 TS2引脚输出信号的疑问

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178858/bq40z80-ts2-pin-output-signal-doubt-regarding

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、团队、

我将 Bq40z80用于我们的项目,我们 将波形从 TS2带到 BQ40z80 ,它显示为下面连接的脉冲,我们需要将该信号提供给 ST 微控制器引脚。

让我知道该信号的输出 是正确的,输出总是只有脉冲,因为从 STM32控制器侧,我们正在读取的引脚信号是模拟值。

您能不能帮助我,如何继续,无论我们收到的是预期的信号输出,还是 BQstudio 配置中的任何修正。

此致

Sachu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachu、

    您不能将任何其他器件连接到监测计的 TS 引脚、监测计会暂时偏置 TS 引脚以进行温度测量。 如果您在引脚上附加任何其他东西、则会导致监测计与温度值相关的问题。 您不能通过使用 MCU 偏置 TS 引脚来强制温度。、

    您可以使用 WriteTemp 命令从 MCU 传达温度。  18.1.74 ManufacturerAccess() 0x3008 WriteTemp。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复。

    我的目的是不连接任何器件,TS2热敏电阻输出 将采用 并作为 STM32输入。

    但我从热敏电阻获得这些脉冲信号 ,让我来吧。 我们将从热敏电阻获得这些脉冲信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我相信有误解。 除了实际的热敏电阻外、您不应将任何东西连接到 TS 引脚上、以便监测计进行测量。 您无法使用监测计将 MCU 连接到热敏电阻、也无法从监测计或 MCU 获取准确的读数。

    如果您的意思是在不使用热敏电阻的情况下尝试仅将 MCU 直接连接到 TS 引脚-这将不会提供任何数据、TS 引脚是输入、并且仅短暂偏置引脚以从热敏电阻获取读数。

    您尝试尝试尝试的不是建议的、可能是不可能的。

    此致、

    Wyatt Keller