This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65381A-Q1:TPS65381-Q1、TPS65381A-Q1:如何使用 TPS65381x-Q1器件监控外部稳压器

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178984/faq-tps65381a-q1-tps65381-q1-tps65381a-q1-how-to-monitor-an-external-regulator-using-tps65381x-q1-devices

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1

此主题适用于所有 TPS65381-Q1和 TPS65381A-Q1器件。  

VDD1 LDO 控制器反馈引脚(VDD1_SENSE)可用于监控外部稳压器(例如外部直流/直流内核电压轨)、具体取决于几个因素。  

  1. 无需 在系统中使用 VDD1 LDO 控制器。 如果 VDD1将用作输出稳压器、则需要使用外部监控器
  2. VDD1_SENSE 引脚可提供+/-6%的监控、因此需要确定这对于客户系统是否可接受。 如果特定电源轨需要比 VDD1_SENSE 提供的阈值更严格的监控、则需要使用外部监控器
  3.  默认情况下、NMASK_VDD1_UV_OV 位清零。 这会导致 VDD1_SENSE 的 OV/UV 监控对器件状态没有影响。 启动 MCU (或其他 SPI 控制器)后、可将该位设置为1以启用监控。 客户的功能安全假设需要考虑这种未启用监控的情况、如果这是不可接受的、则需要使用外部监控器

如果可以在设计系统时考虑这些因素、则可以通过电阻分压器将外部稳压器的输出连接到 VDD1_SENSE 引脚。 有关正确选择电阻分压器的信息、请参阅数据表的第6.2.2.2节或 访问此常见问题解答

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码