This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:HIZ 模式下的 VBUS 状态

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178292/bq25713-vbus-status-in-hiz-mode

器件型号:BQ25713

大家好、

我的客户希望在电池充满电且适配器已拔出后使用 HiZ 模式。 但他们发现、在 HIZ 模式下、VBUS 由电池激活。 波形如下。 黄色线是 VSW 波形。 这会导致 EC 不断检查适配器是否已插入。 它们检测交流插拔的指示灯持续闪烁。

问题:

拔下适配器后、器件处于 HiZ 模式、VBUS 的状态是什么? 下面显示的波形是否正确? 在数据表中、显示在 HIZ 模式下 VBUS 高于 UVLO。

它们如何避免灯闪烁?

  

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我测试了 HIZ 模式、但未能重复此操作。 我只能在 VSW 上看到0.5V 电压、它没有纹波。 它们的电池为3s 13.2V、当它们获得该波形时没有系统负载。

    他们重复这一过程的步骤:

    1.耗尽电池,设备变为睡眠模式。

    2.插入适配器并充电至100%。

    3.启用 HIZ 模式并拔下适配器。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在 HiZ 模式下、不会进行切换。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于新线程打开而关闭:

    e2e.ti.com/.../bq25713-hiz-mode-and-learn-mode