This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期更新状态未从04转换到05

Guru**** 2769965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ24170, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175602/bq34z100-g1-learning-cycle-update-status-not-transitioning-from-04-to-05

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ24170GPCCHEM

TI 支持团队、

我在 BQ34Z100-G1学习周期中遇到问题。   充电终止和弛豫后、更新状态寄存器不会从04转换到05。   

电池组为2S2P、使用 Samsung SDI ICR18650-30B 电池。  电池的充电电压为4.2V 而不是4.35V、以延长使用寿命。  

附加日志中的 DoD 更改为93%。

如果您看到问题、请告诉我。

此致、

Todd

e2e.ti.com/.../20221128_5F00_BQ34Z100G1_5F00_battery_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    对于学习周期、需要将电池充电至电池数据表中指定的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我无法更改 DUT 上的充电电压、因为它使用的是 BQ24170、因此我对 BQ34Z100 EV、电池(SDI ICR18650-30B 电池)和8.6V 充电器分别进行了测试。  学习状态已正确更新至00 -> 04 -> 05 -> 06。  附加日志以供参考。   

    当充电至 8.4V 电压时、是否可以使用 GPCCHEM 为 SDI ICR18650-30B 电池找到不同的化学 ID?  我们希望电池具有更长的使用寿命、并通过更低的充电电压实现额外的安全系数。  

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志文件。

    e2e.ti.com/.../20221207_5F00_BQ34Z100_2D00_G1_5F00_EVM_5F00_battery_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    学习周期成功后、拍摄黄金映像。 然后以较低的电压运行一个周期以检查精度。 测量仪表应保持准确。 您不需要新的 ChemID。