This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19503KCS:MOSFET 中的火花

Guru**** 2382300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176680/csd19503kcs-spark-in-the-mosfet

器件型号:CSD19503KCS
主题中讨论的其他器件:CSD

我们已开发出具有栅极驱动器8323和 MOSFET CSD 19503KCS 的定制逆变器、用于通过 F280049C 进行 PMSM 电机控制。

我们注意到、PWM 信号和栅极信号均正常。

该电路板提供了24V、20kHz PWM 信号以及2us 栅极驱动器死区。  

一个栅极驱动器用于控制所有六个 MOSFET (AH、AL、BH、BL、CH、CL)

TI 套件电机24V 作为负载进行连接、但在小转后电机停止运行。

请在以上问题上提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowtham、

    感谢您关注 TI 产品。

    您能否向我提供您用作负载的电机套件的具体名称、我将为您进行介绍。

    这些电压通常不足以强制产生火花。 PCB 上可能有异物进入、并使 MOSFET 短路、导致暂时短路、然后在通电时熔断并引起火花。 这可能会损坏 MOSFET。

    您是否已检查 FET 以查看 MOSFET 在漏源极或栅源极之间是否仍然具有相同的阻抗?

    您是否曾尝试更换过具有火花的 MOSFET、并查看是否再次出现问题?

    非常感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    跟进、了解您是否有任何其他信息可与我们分享。 请告诉我们。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    您的问题是否已解决? 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    由于我没有收到您的回复、我将假定您的问题已解决并关闭此主题。

    此致、

    John