This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085SILR:电感器顶部表面变色

Guru**** 2567795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178302/tps82085-tps82085silr-discoloration-on-the-top-surfaces-of-the-inductor

器件型号:TPS82085

您好!

客户发现此 SIP 模块样片部件的电感器表面有轻微的褪色(下面红色箭头所示的黄色变色部分):

此部件包含相当新的直流(2239)、因此客户想知道这只是一个表面问题、还是会影响部件的使用寿命/可靠性? 或者、考虑到器件是 MSL 2级器件、这可能是部件之前暴露在潮湿环境中的一个指标?

请在您有时间时提供建议。 再次感谢。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您的参与。

    我将联系质量团队并回复您。

    您是否在 一台或多台设备上观察到这种轻微的变色? 如果是、有多少?

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moheddin、您好、我们从3000卷的卷盘中对3个样本进行了采样、所有3个样本在电感器顶部都有一些轻微的变色。 以下是其他两张供参考的图片:

    期待您的回复。

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您提供信息。  

    很难根据情况作出判断、我不会对它是否可能是可靠性问题发表任何评论。

    我们在过去看到的是、一些电感器在顶部显示了一些胶带残留物、这对器件的电气性能没有任何影响。  

    客户应按照 MSL2遵循存储建议。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。