This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:寄生电容和电感值

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178357/lmr54406-parasitic-capacitance-and-inductance-value

器件型号:LMR54406

大家好、

我的客户正在使用 LMR54406 (降压转换器)。

它们在高侧 MOS 闭合时测试了 SW 引脚上的-1.8V 负电压。  从-1.8V 到0、它的持续时间大约为60ns。

建议使用测试方法。

因此、我认为这是因为开关运行期间、输出电感器驱动电流流经低侧 MOSFET 的电路。 与 MOSFET 相关的寄生电感和电容在负载电流增加时引起振荡。

我想计算该电压和上次分析时间。

那么、您是否会   为我提供内部 MOSFET 的输出电容或 CD 以及寄生电感?

(如果真实数字是保密的、您会告诉我一个典型数字吗?)

谢谢、此致、

Brian Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我将检查内部信息、稍后再返回给您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我没有输出电容数据。 LP_Vin 和 LP_GND 的典型值 为1nH。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢。

    我知道真实数字是保密的、您会告诉我寄生 电阻(Rloop)的典型数量吗?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:
    让我与团队联系并向您提供反馈

    谢谢