This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 至400V 直流/直流转换器、1.5KW

Guru**** 2554580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177897/24v-to-400v-dc-dc-converter-1-5kw

主题中讨论的其他器件:UCC28951TIDA-00951

请向我们推荐直流/直流转换器的任何参考设计、以获得400V、1.5KW 的输出。

输入电压:24VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有现有的参考设计、但很可能是 ucc28951可用于您的设计。 C2000是另一种选择。

    您可以联系您当地的 TI 办事处、查看是否可以根据您的应用规格进行参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望从     TI 购买完整的 TIDA-00951工作模块或 PCB。 有可能吗? 如果是、我可以花多少钱购买它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的 TIDA - 00951基于 C2000。 请在 E2E 上创建一个包含关键字 C2000和 TMS320的新主题。 该主题将联系适当的团队来回答您的问题、例如是否可以获得此设计的物理板以及如何处理等

    我与不同的支持团队合作、因此无法支持您的 C2000请求。