This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:启动时的电感器电流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62230, TPS62230EVM-574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175452/tps62230-inductor-current-at-startup

器件型号:TPS62230

您好的支持团队、

在启动时、电感器电流在100µsec μ s 内约为900mA。
有问题吗?

(线圈额定值:1.8V)
通道1:5V 输入
通道2:1.8V 输出
通道3:SW 电压
CH4:SW 电流

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    感谢您的参与。 您能否编辑 TPS62231的器件型号、因为 TPS62230的输出电压为2.5V。 您似乎正在使用 TPS62231。

    由于此器 件的启动时间非常短、因此您可以在启动期间获得高电感器电流、但900mA 看起来太大、因此我使用 TPS62231EVM (TPS62230EVM-574用户指南(修订版 A)(TI.com))进行了测量。但我没有发现电感器电流太大。 请参考我的测量结果。

    器件启动期间的电感器电流也取决于输出电容器和负载。 我假设它是空载条件。 输出电容器越高、为输出电容器充电的电感器电流就越大、因为软启动时间已经固定。

    请分享您的原理图。 与器件值进行比较。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    当您私下分享原理图时、我检查了它、没有发现任何问题。 您还提到启动时的负载为0.08A。 我能否知道负载是什么、并且在负载上是否有任何未显示在原理图中的外部电容器?

    从器件的角度来看、没有问题、因为它具有电流限制保护功能、只需确保您使用的电感器可以在启动期间处理电流。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    正如私人聊天中所讨论的、高输出电容器可能是产生此浪涌电流的原因。  

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。