This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:启动时的开关波形

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178814/tps65400-switching-waveform-at-start-up

器件型号:TPS65400

您好的支持团队、

开关波形在启动时变得不连续。

通道1:开关
通道2:1.35V 输出

通道1:开关
通道2:1V 输出

由于它是默认设置、因此它固定为 CCM。
启动时的行为是否正确?

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dice!

    正确! 在启动期间、由于 Vout 为低电平、它会触发 minMOM 导通时间并以突发模式运行。 器件 将通过定期切换和停止来调节输出。

    在开关周期中、它是 CCM、您可以放大。

    Shuai