This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1 ISO7637-2脉冲1问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174968/lm7480-q1-lm7480-q1-iso7637-2-pulse-1-question

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

您好 Praveen、

但愿你一切顺利。

我们正在测试应用板的传导瞬态抗扰度测试、其中使用 LM74800-Q1提供反向电池电压和200V 负载突降保护。 下面是我们的脉冲要求

脉冲电平(伏特)=-150V

脉冲周期时间= 500ms

脉冲计数= 500个脉冲

我们已经看到、我们的应用板在-120V 电平下工作、之后我们看到 LM74800损坏。 您能否查看我们的电路并提供满足脉冲要求所需的任何设计更改?

我们的结果是输入 TVS 二极管连接。 您能否回顾一下并告知我们是否需要对电路进行进一步的更改

我们 已并联 D69 (SMAJ150CAHR3G)和 D68 (5KPA036C-SD-Q)。 我们正在考虑将其修改为具有 D68的 D69系列。  

2. OV 连接分压器电路。  根据数据表 图(10-25)、OV 引脚被钳制为输出而不是输入、但我们的应用板与输入端相连。 我们认为这对于 pulse1条件不是问题。

请您在此提供专家反馈和建议

此致、

Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    让我回顾一下原理图、并在几天内向您提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是否对上面给出的电路有任何反馈?

    此外、我还对测试进行了一些更新。 我们已将输入 TVS 二极管串联、我们看到 LM74800在-150负脉冲下不会损坏、但我们在测试期间看不到任何输出电压、而且在测试后也不会自动恢复。

    我们观察到、手动对应用板上的 DUT 正常运行进行下电上电。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    在您的电流原理图中、当施加输入反极性时、即 在输入端施加负电压时、二极管 D69将正向偏置并导通。 该二极管可能会损坏、具体取决于流经该二极管的电流、该电流仅受源阻抗限制。 您是否看到二极管 D69有任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    在输入端施加反向电池电压时、我们看不到 D69损坏、而是看到 LM74800损坏。 原因是 LM74800引脚焊盘不应接地以提供反向保护。 我们从数据表中看到过、但在我们的原理图中、焊盘引脚接地。 我们隔离了相同的电流以进行 ISO 脉冲测试。

    当我们测试 ISO 脉冲1测试时、我们已从焊盘引脚接地断开连接并施加负 ISO 脉冲。 在测试中、我们看到 LM74800不会损坏、但在测试期间输出电压会被切断。 我们需要手动对电路板进行下电上电以验证其功能。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chitanya、

    焊盘不应连接到 GND。 将器件焊盘连接到 GND 会禁用输入反极性保护。 将其保持浮动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的反馈。 我们修改了应用板、将焊盘引脚隔离接地、之后我们进行了 ISO 脉冲测试。

    我的问题或要求是在脉冲测试期间、我们希望 LM74800在完成我们无法看到的脉冲测试后自动恢复。 我们需要对电路板进行下电上电。

    您能否再次查看原理图并查看我们缺少的任何内容、LM74800为何不会自动恢复。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    在 ISO 脉冲1测试之后、当输入电压恢复到标称值(例如12V)时、控制器将自动开启 FET。 请在完成 ISO 脉冲1并捕获以下信号后共享波形捕获-

    • 输入电压、VS 引脚电压、VCAP、HGATE
    • 输入电压、VS 引脚电压、EN、DGATE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们将在下一次执行时捕获这些波形、因为我们必须预订外部实验才能执行测试。 但您认为原理图没有问题,我的理解是否正确。

    只有我们必须做的更改

    1.不要将焊盘接地

    2、输入 TVS 二极管串联进行 ISO 脉冲测试

    3、增加了100 Ω+ 10nF HGATE 引脚的压摆率控制。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    是的、除了您提到的要点之外、原理图对我来说看起来很好。 您还可以参阅数据表中的"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分、详细了解电路组件选择。