This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:3芯镍氢电池的 BQ2000输入电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178391/bq2000-bq2000-input-voltage-for-3s-nimh

器件型号:BQ2000

您好、先生、

如何为3芯串联镍氢电池应用计算 BQ2000的输入电压? 它是否可以低于7.5V? 即使我更改了 CF、RF 和 L1、它也只能在高于9.5V 的电压下与 BQ2000EVM 一起工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您还必须将 D6和 D7更改为钳位电压较低的齐纳二极管大约(9-7.5=1.5V)。  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。