This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606在充满电时保持低电平。

Guru**** 2379520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178290/bq25606-bq25606-stat-keep-low-when-full-charged

器件型号:BQ25606

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

当以0~10℃Ω 充电时、该产品使用5V USB 充电、即使电池充满电(VBUS 端子上的电流为0)、STAT 引脚也始终为低电平。

当℃温度高于10 μ A 时、电池已充满电、并且 STAT 状态为正常。

根据数据表、 当温度低于 T1 (0°C)时、将停止充电。 T1~T2 (0°C~10°C)仍将以20%的电流充电。

问题在于、电池充满电后、STAT 仍然在0~10度处处于低电平。 STAT 指示灯将在0°C 以下闪烁、并在10°C 以上充满电时熄灭

在 这两个温度范围内、STAT 性能正常、 但 STAT 在0~10°C 时始终为低电平  

这是正常现象吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我们将查看并提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

     在充电模式期间、参考9.3.5.4 JEITA 指南合规性、 在低温(T1-T2)条件下、充电电流被减少至设定的快速充电电流的20%。 在热温度(T3-T5)下、充电电压降至4.1V。在低温和暖条件下、充电终止被禁用。

    由于 针对低温 (T1-T2)禁用了充电终止、因此即使电池看起来充满电并且 STAT 在正常充电过程中保持低电平、充电也不会终止。

    谢谢、

    宁。