主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01、 BQ25790、 BQ25792
您好!
我已经使用7.0.4定制 GUI 对 USB PD CHG EVM 01板进行了编程。
但是、USB C PD 按预期工作、
USB BC1.2充电支持不支持。 无论我使用 USBA-USBC 电缆插入哪种 USB 充电器、我可以获得的最大电流都是500mA。
angu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经使用7.0.4定制 GUI 对 USB PD CHG EVM 01板进行了编程。
但是、USB C PD 按预期工作、
USB BC1.2充电支持不支持。 无论我使用 USBA-USBC 电缆插入哪种 USB 充电器、我可以获得的最大电流都是500mA。
angu
您好、Raymond、
我尝试使用 USB-PD-CHG-EVM-01板和 Aardvark 总相位 I2C 主机写入该寄存器。
我已连接到 TPS25750的 I2C 从设备线路。
我可以很好地读取寄存器。

但是、当我写入严格寄存器时、位31、30 = 11b。 似乎没有发生任何事情。

我知道我将写入正确的位置、因为我可以将最后一个字节从 C9更改为 C8。

读取作为器件功能寄存器的寄存器0x0D、看起来不支持 BC1.2。 位6-5是00b


您好、Angu、
对拖延答复表示歉意。
当您通过 Aardvark 控制中心读取寄存器0x29时、是否可以将数据字节数从4调整为5? 您最初执行的寄存器读取似乎没有捕获整个寄存器数据。 读取开始时的04代表数据长度、而不是实际寄存器数据。 请参阅我们的技术参考手册(第11页)下面显示的屏幕截图、了解我们如何进行 I2C 写入和读取(灰色突出显示表示输出数据):

谢谢、此致、
林德华