This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B

Guru**** 2811385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178406/tps2041b

e2e.ti.com/.../TIquery.pdfe2e.ti.com/.../application_5F00_note_5F00_en_5F00_20180726_5F00_AKX00066.pdf

如果我们将 TPS IC 从坏板放置到好板、 它的工作令人满意。

 

但是、由于 MOSFET 的振铃效应、我们已将问题缩小到 RL4处的寄生。

 

将 R5电阻从1K 更改为1.8K。 我们不会在 TP74观察脉冲。 您能否确认我们的假设是否正确、TPS IC 没有问题? PFA

 e2e.ti.com/.../2400C2081_5F00_LINK_5F00_SCH_5F00_RelayOutputBoard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲波形出现在 TPS2041BDBV 的输出端、而不是恒定5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    感谢您再次联系我们、我记得我们有电子邮件来跟进此问题、让我们转到电子邮件来处理此问题。

    此致、

    Kuno