This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:EN 引脚上添加 R-C 延迟电路时的任何问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178277/tps62827-any-concern-when-r-c-delay-circuitry-is-added-on-en-pin

器件型号:TPS62827

大家好、TPS62827支持团队

将 EN 引脚上的 R-C 延迟电路添加如下时是否存在任何问题? 目前、CV1021的电容值(1000pF)尚待确定。 我在查看数据表时认为没有任何问题。 请给我您的评论。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    感谢您的参与。 使用 EN 引脚的 RC 延迟电路将不会有任何问题。 根据您的 RC 网络、EN 延迟将为0.1ms。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    感谢您的检查。

    我感到很欣慰。

    谢谢

    TAMIO