This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178571/bq76952-question-about-bq76952

器件型号:BQ76952

您好:

我对 BQ76952有两个问题

问题1、这是 BQ76952的短路波形。 为什么在保护之前将其关闭、然后将其提起以启动计时保护?

BQ76952PFBR 3~16S TQFP-48

将负极连接到 P+并测试,黄色是电流,这连接到 P+

问题2:

在 Ω 睡眠模式下、如果我对 SCL 和 GND 短路、功耗将达到3.5mV/51 μ A、约为70uA。 这种状态似乎不会自行恢复。 如果 sda 对地短路、则可以恢复到6-7 uA、这与规范中描述的值一致

我已经等了很长时间、大约20分钟。 功耗似乎仍然不会自动恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我认为我可能需要更多信息来帮助回答您的问题。  请您澄清您的问题吗?  措辞有点令人困惑。  此外、我能否看到您的寄存器设置、原理图和测试步骤?  您正在尝试通过这些测试完成哪些任务?

    最棒的

    Andria