请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好:
我对 BQ76952有两个问题
问题1、这是 BQ76952的短路波形。 为什么在保护之前将其关闭、然后将其提起以启动计时保护?
BQ76952PFBR 3~16S TQFP-48

将负极连接到 P+并测试,黄色是电流,这连接到 P+

问题2:
在 Ω 睡眠模式下、如果我对 SCL 和 GND 短路、功耗将达到3.5mV/51 μ A、约为70uA。 这种状态似乎不会自行恢复。 如果 sda 对地短路、则可以恢复到6-7 uA、这与规范中描述的值一致
我已经等了很长时间、大约20分钟。 功耗似乎仍然不会自动恢复