我需要一个用于单节锂离子可充电纽扣电池的保护电路、其要求如下:
* OVP:4.3V 至4.4V
* UVP:2.8V 至3.0V
* OCC、OCD:目标电流消耗低于25mA。 电池需要大约50mA 的最大截止电流来进行充电和放电。
*需要短路保护。
*最好具有过热/低温。
我被引导到这个部分、但是现成的版本不符合 UVP 和 OVP;有一对夫妇接近、可能用于 proto 构建。
我们如何启动定制编程器件? MOQ、交货周期?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要一个用于单节锂离子可充电纽扣电池的保护电路、其要求如下:
* OVP:4.3V 至4.4V
* UVP:2.8V 至3.0V
* OCC、OCD:目标电流消耗低于25mA。 电池需要大约50mA 的最大截止电流来进行充电和放电。
*需要短路保护。
*最好具有过热/低温。
我被引导到这个部分、但是现成的版本不符合 UVP 和 OVP;有一对夫妇接近、可能用于 proto 构建。
我们如何启动定制编程器件? MOQ、交货周期?
谢谢!
是否要用小型 PTC 工作取代 Rbat? 比如随附的一个。 比1206更容易接受。
ZEPTOSMDC0011F
ZEPTOSMDC0015F
0ZCM0001FF2G
0ZCM0008FF2G
e2e.ti.com/.../PPTC_5F00_zeptoSMDC_5F00_DS_5F00_v1.1.pdfe2e.ti.com/.../BelFuse-0zcm_2D00_series.pdf