This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:自定义版本编程?

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178626/bq2980-custom-version-programming

器件型号:BQ2980

我需要一个用于单节锂离子可充电纽扣电池的保护电路、其要求如下:

* OVP:4.3V 至4.4V

* UVP:2.8V 至3.0V

* OCC、OCD:目标电流消耗低于25mA。 电池需要大约50mA 的最大截止电流来进行充电和放电。

*需要短路保护。

*最好具有过热/低温。

我被引导到这个部分、但是现成的版本不符合 UVP 和 OVP;有一对夫妇接近、可能用于 proto 构建。

我们如何启动定制编程器件? MOQ、交货周期?

谢谢!