This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如果仅用作转接驱动器、我们是否需要执行符合 USB 标准的任何测试

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178516/tusb544-if-used-as-redriver-alone-do-we-need-to-perform-any-tests-to-be-usb-compliant

器件型号:TUSB544

我们正在创建一个原型、在该原型中、我们将使用 TUSB544作为转接驱动器、以便延长其中一款产品中的 USB 电缆长度。
设置如下所示、顶部连接器将连接到我们产品外部的世界:

此设置的主要目标是确保正确的信号完整性、即使将3m USB-C 电缆连接到外部连接器也是如此。

我想了解的是、这是否需要任何额外的测试才能保持 USB 兼容性?

使用中的 SBC 已经兼容、根据 USB 标准、我们为选择正确的 EQ 设置而应执行的唯一测试似乎是白皮书 SLLA421中所述的眼图测试。
是否有任何需要由经认证的 USB-IF 测试设施执行的测试、以确保此设置符合 USB 3.1标准?

BR

Vidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidar:

       即使没有针对转接驱动器的特殊测试、但您确实需要针对 TX 和 RX 重新进行 USB3.1电气合规性测试、以确保它仍然符合 USB3、1标准。

    此致

    Brian