This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:因短路而关断

Guru**** 2763305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176872/bq76930-shutdown-from-short-circuit

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我正在使用 BQ76930模拟前端进行 BQ78350设计 我在一些高短路脉冲期间遇到问题。

400us 的脉冲约为260A。

问题出在 BQ76930的电源输入。 我有单独的输入电池连接、但在大脉冲期间、电压会下降到足以关闭 BMS。

我尝试在输入电源轨中放置一个二极管、该解决方案适用于脉冲;但它在 VC10输入和 BAT 输入之间产生了不同的电势。 这会导致电池读数不稳定。

我的问题是、VC10和 BAT 之间的二极管有什么作用、我能否将其移除?

我随附了一张[本原理图部分图片供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    本应用报告的第3节介绍了该二极管的用途: https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 

    它不应导致电池读数不稳定、因此可能存在其他问题。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这种混乱表示歉意。

    I 通过将二极管置于 BAT (引脚15)电源轨中来导致电压读数不稳定、从而防止在大短路脉冲期间发生反向电流情况。 如果可能、我希望继续对建议的原理图进行此修改。

    这种修改导致引脚15和16之间的电势差为0.5V、从而导致读数不稳定。

    我不使用基于芯片组的平衡、所以我的问题是、我是否可以移除引脚15和16之间的二极管(原理图中的 D8)、以便在正常运行期间不会导致问题的情况下彼此断开引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    再看一下、我注意到 BAT 引脚滤波器的10uF 电容器位于 R78的错误侧。 我认为这可能会导致读数不稳定。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我对电路板进行了重新设计、将电容器放置在 R78的另一侧、读数没有变化。 电池8电压仍在每次读取100mV 左右波动、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    建议使用引脚15和引脚16之间的二极管、并且不应导致读数不稳定、因此我不确定是什么原因导致这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    在进行更多实验后、移除我放置的额外二极管(D15)、并将该电容器重新放置到 R78的另一侧;一切运行稳定。

    我认为、我通过在 AFE 的输入端添加 D15来导致读数不稳定、这不在建议的应用原理图中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我很高兴听到这个问题似乎得到解决。  

    此致、

    Matt