This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:将 PP5和 PK5设置为输入、以便我可以使用 GPIO3和 GPIO7作为输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178312/tps6594evm-setting-pp5-and-pk5-to-input-so-i-can-use-gpio3-and-gpio7-as-output

器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1

您好!

我想使用 GPIO3作为 EVM 上的输出、但原理图将其连接到输出 PP5

为什么要将 PP5设置为输入其他、从而断开电平转换器引脚的连接?

GPIO7和 PK5也存在同样的问题

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS6594-Q1 EVM 上、由于器件之间的电平转换器、将 GPIO3和 GPIO7用作输出没有问题。

    谢谢、

    Daniel W