This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bqStudio、如果电池数据表指定截止电压为2.5V、则 CUV 阈值、延迟和恢复字段中应使用什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178613/bq40z50-r2-bqstudio-if-the-cell-datasheet-specifies-cutoff-at-2-5v-what-should-be-used-in-cuv-threshold-delay-and-recovery-fiels

器件型号:BQ40Z50-R2

我在这个领域是新手、对 CUV 参数有疑问。

我正在尝试使用 bq40Z50R3对 BMS 进行质子处理;它是2S1P 电池组、数据表显示了2.5V 的放电截止值。 CUV 阈值、延迟和恢复参数应使用什么?  

对于阈值、如果我使用高于2500mV 的电压、因为延迟为3.5秒。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    这实际上取决于您的应用以及您对电压的期望和所需的保护、我们很难为安全设置提供建议、因为每个应用的安全设置都不同。

    如果电池数据表指定电池的最小电压为2500mV、则可以将 CUV 设置为2500mV 或略高于2500mV、具体取决于您希望系统正常工作的保留容量大小。 如果保护发生在2500mV、然后器件处于某个时间、它将快速低于监测计的最小工作电压、电池组将关断、直到连接充电器。 如果触发 CUV 稍高、则电池组可能会在进入关断模式之前停留更长时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    谢谢!