This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:基于 PMP20742的设计、有问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176781/ucc2897a-pmp20742-based-design-with-problems

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP20742

您好!

我们有一个基于 PMP20742的设计、该设计显示了输出电压的问题。 电压下降时、UCC2897A 看起来会进入待机/禁用模式。 在这种情况下、基准电压 Vref 降至零(大约每秒出现一次)、但有时也会保持高电平。

我附了示波器上的一张照片、黄色是 Vout、蓝色是 VFB、紫色是 Vbias

当 Vbias 下降 Belov 8V 时、我假设这可能是控制器进入禁用模式或重新启动的原因。 我已经尝试增加偏置电容器、但没有成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正确、偏置电压衰减至8V 是(暂时)禁用控制器的原因。  当输出电压处于设定点(12V)时、偏置电压不应衰减。

    该参考设计使用100uF 的偏置电容器。  您尝试了哪些值?

    您对参考设计原理图进行了哪些其他更改 (变压器、开关频率、MOSFET、光耦合器、补偿、 等等)?  我会使用参考设计作为指南、并仔细检查所有组件和值。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了不使用完全相同的陶瓷电容器之外、我没有更换任何器件。 我 µF 了470 μ F 的 C15、因为我有一个躺着。

    是否有办法找出 Vbias 为何会下降到如此低的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供 PDF 原理图?  您确切更改了哪些陶瓷电容器?

    我会断开 VBIAS 与变压器的 AUX 绕组的连接、并使用外部电源驱动 VBIAS。  确保将电源的电流限制设置为"低"值、例如100mA-200mA。  然后检查电路是如何工作的。

    PMP20742的初始启动如下所示。  您的设计的初始启动情况如何?

    您是否使用与脉冲(PA2398NL)和输出电感器(PDO120.113NL)完全相同的变压器?

    光耦合器及其连接/偏置是否相同?

    您的输入电压是多少?

    祝你好运、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图与 PMP20742基本相同、在多个电压下添加了一些输出稳压器。 除了 MLCC 之外、这些器件是相同的、因为其中一些器件不可用。 它们被具有相同电容的电容所取代。

    在这里、您可以看到设计的启动。 Vout 为黄色、Vbias 为蓝色。

    我断开了 AUX 绕组并直接提供12.8V 偏置电压、电路开始提供12V 电压。12.8V 电压下的电流消耗为35mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AUX 绕组无法提供足够的电流来防止偏置衰减。  存在异常高的电流从 AUX 和/或偏置节点流出。  是否有任何"附加"输出稳压器连接到 BIAS 或 AUX?

    UCC2897A 控制器本身的电流消耗应小于3mA (参见下文)。  高于3mA 的 VDD 电流流入主 MOSFET 和 AUX MOSFET。  根据您对35mA 总电流的测量、您的 FET 消耗的电流为32mA (35mA - 3mA)。  这似乎很多。

    您能否验证 AUX MOSFET 上的栅极驱动网络、请参阅下面的(C11、D5和 R3)。

    此外、您对 MOSFET、D6、D8和 L2使用了什么?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了栅极驱动器网络中使用的部件、C11为100nF、D5 BAS316和 R3 10k。

    主 FET 为 IRF7815PBF、由于电源问题、AUX FET 为 SQJ431AEP。 D6、D8为 BAS316、L2为 LPS4414-105M。

    我测量了 FET 的栅极驱动信号、分别对于 AUX FET 为-11.6V、对于主 FET 为12.8V、相对于 GND 进行了测量。 先是 AUX 开关、然后是主开关、以相反的顺序关闭。 该驱动 PWM 的占空比为 33.6%。

    我进一步计算了从偏置电压衰减率和电容中汲取的电流、得出的电流约为20mA。 增加电容器 C15 (已900µF μ F)只会降低重启频率、但绝不会建立运行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我断开了 FET 与 PCB 的连接、并测量了流经 Vdd 的电流、当 Vin 为0V 时为3.5mA、当 Vin 为54V 时为6.1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我们知道该稳压器与外部电源配合使用、代替 AUX/偏置、消耗的电流为35mA。  脉冲变压器(PA2398NL)在 AUX 绕组上的设计电流仅为20mA、请参阅下面的 PA2398NL 图。  我认为我们需要减小来自 AUX 绕组的电流。

    栅极驱动电流与两个 MOSFET 的开关频率和栅极电荷成正比。

    1) 1)检查开关频率。  它必须为250kHz 或稍低。

    2) 2)主 MOSFET 与参考设计 IRF7815保持不变。  但是、AUX MOSFET 从 IRF6216 (150V/2.2A/0.24欧姆)更改为 SQJ431 (200V/9.4A/0.3欧姆)。  SQJ431器件更大、栅极电荷和驱动电流更高: 33nC_TYP、49nC_max 与55nC_TYP、85nC_max 相比

    IRF6216

    SQJ431

    在您检查开关频率是否<= 250kHz 后、您是否可以找到与 IRF6216更符合的栅极电荷的不同 AUX MOSFET?  这将减小 AUX 电流。

    您在开关期间的输入电压是多少?

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率为249.37kHz。 我手头上有一个 Si4455DY、我已将其焊接在其中。 没有大的改进、仍然具有相同的特性。

    当由12.8V 外部供电时、从 Vdd 汲取的电流现在为21.3mA

    我始终使用54V 作为输入电压、因为此电源用于 PoE 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请发送您的原理图以供审核。

    此外、当输出电压调节为12V 时、您能否拍摄一些"应付图片"?  查看 Vout、VBIAS (二极管后面)、VAUX (二极管前面)、OUT 引脚、VREF 等  使用较短的时基、因此我们可以看到5-10个开关周期。

    谢谢、

    Eric