主题中讨论的其他器件: PMP20742
您好!
我们有一个基于 PMP20742的设计、该设计显示了输出电压的问题。 电压下降时、UCC2897A 看起来会进入待机/禁用模式。 在这种情况下、基准电压 Vref 降至零(大约每秒出现一次)、但有时也会保持高电平。
我附了示波器上的一张照片、黄色是 Vout、蓝色是 VFB、紫色是 Vbias

当 Vbias 下降 Belov 8V 时、我假设这可能是控制器进入禁用模式或重新启动的原因。 我已经尝试增加偏置电容器、但没有成功。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个基于 PMP20742的设计、该设计显示了输出电压的问题。 电压下降时、UCC2897A 看起来会进入待机/禁用模式。 在这种情况下、基准电压 Vref 降至零(大约每秒出现一次)、但有时也会保持高电平。
我附了示波器上的一张照片、黄色是 Vout、蓝色是 VFB、紫色是 Vbias

当 Vbias 下降 Belov 8V 时、我假设这可能是控制器进入禁用模式或重新启动的原因。 我已经尝试增加偏置电容器、但没有成功。
你(们)好
您能否提供 PDF 原理图? 您确切更改了哪些陶瓷电容器?
我会断开 VBIAS 与变压器的 AUX 绕组的连接、并使用外部电源驱动 VBIAS。 确保将电源的电流限制设置为"低"值、例如100mA-200mA。 然后检查电路是如何工作的。
PMP20742的初始启动如下所示。 您的设计的初始启动情况如何?

您是否使用与脉冲(PA2398NL)和输出电感器(PDO120.113NL)完全相同的变压器?
光耦合器及其连接/偏置是否相同?
您的输入电压是多少?
祝你好运、
Eric
你(们)好
AUX 绕组无法提供足够的电流来防止偏置衰减。 存在异常高的电流从 AUX 和/或偏置节点流出。 是否有任何"附加"输出稳压器连接到 BIAS 或 AUX?
UCC2897A 控制器本身的电流消耗应小于3mA (参见下文)。 高于3mA 的 VDD 电流流入主 MOSFET 和 AUX MOSFET。 根据您对35mA 总电流的测量、您的 FET 消耗的电流为32mA (35mA - 3mA)。 这似乎很多。

您能否验证 AUX MOSFET 上的栅极驱动网络、请参阅下面的(C11、D5和 R3)。
此外、您对 MOSFET、D6、D8和 L2使用了什么?

此致、
Eric
我检查了栅极驱动器网络中使用的部件、C11为100nF、D5 BAS316和 R3 10k。
主 FET 为 IRF7815PBF、由于电源问题、AUX FET 为 SQJ431AEP。 D6、D8为 BAS316、L2为 LPS4414-105M。
我测量了 FET 的栅极驱动信号、分别对于 AUX FET 为-11.6V、对于主 FET 为12.8V、相对于 GND 进行了测量。 先是 AUX 开关、然后是主开关、以相反的顺序关闭。 该驱动 PWM 的占空比为 33.6%。
我进一步计算了从偏置电压衰减率和电容中汲取的电流、得出的电流约为20mA。 增加电容器 C15 (已900µF μ F)只会降低重启频率、但绝不会建立运行设计。
好的。 我们知道该稳压器与外部电源配合使用、代替 AUX/偏置、消耗的电流为35mA。 脉冲变压器(PA2398NL)在 AUX 绕组上的设计电流仅为20mA、请参阅下面的 PA2398NL 图。 我认为我们需要减小来自 AUX 绕组的电流。

栅极驱动电流与两个 MOSFET 的开关频率和栅极电荷成正比。
1) 1)检查开关频率。 它必须为250kHz 或稍低。
2) 2)主 MOSFET 与参考设计 IRF7815保持不变。 但是、AUX MOSFET 从 IRF6216 (150V/2.2A/0.24欧姆)更改为 SQJ431 (200V/9.4A/0.3欧姆)。 SQJ431器件更大、栅极电荷和驱动电流更高: 33nC_TYP、49nC_max 与55nC_TYP、85nC_max 相比
IRF6216

SQJ431

在您检查开关频率是否<= 250kHz 后、您是否可以找到与 IRF6216更符合的栅极电荷的不同 AUX MOSFET? 这将减小 AUX 电流。
您在开关期间的输入电压是多少?
Eric