This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:VCC 上的后驱动、PBX 上的逻辑高电平

Guru**** 1499540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177780/tps3420-back-drive-on-vcc-with-logic-high-on-pbx

器件型号:TPS3420

您好!  

我的电路具有 PBX 供电逻辑高电平和 VCC 浮动的初始状态。  
对于上述情况、我看到 VCC 上出现了电势。

您能否评论一下这是否是预期行为?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    感谢您的提问、我想澄清一下、您在检测 VCC 上的电压、同时引脚悬空、PBX 上的高电平? 如果是这种情况、PBX 上的电压和浮动 VCC 上检测到的电压是多少? 我必须向我们的设计团队核实是否有从 PBX 到 VCC 的路径导致此行为。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、  
    我将 PBX 连接在一起。 在通过电池开启系统时、MCU 会将 PBX 拉至1.5V、而 VCC 根本不供电(VCC 由外部 USB 供电)。 此时、我看到 PBX 上的1.5V 压降小于1V、VCC 为~0.5V。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    感谢您提供的更多详细信息、我将把它传达给我们的设计团队、一旦我收到他们的回复、我将向您提供最新信息。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在检入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    根据我们的设计团队、这是一种预期行为。 当 PB 为高电平且 VCC 悬空时、有一条正向偏置路径通过内部晶体管从 PD 传输到 VCC。

    Jesse