This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:需要更新基本配置、以实现无相和 PDN 要求更改

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176429/tps536c7-basic-configuaration-requitred-to-be-updated-for-no-of-phase-as-well-pdn-requirment-change

器件型号:TPS536C7

你(们)好   

我们在     其中一个项目中使用 TPS536C7 作为   另  一 个项目的参考 , 我们使用 8 相 连接  到通道 A ,即 新 配置为 8+0, 而以前 的配置为 12+0。我们 将保持每 相 电流 与  旧 配置相同。

1) 1)   我们需要  做哪些更改 才能 实现 新 配置 ?  

2) 2)我们    使用的溴通信部件的 PDN 要求   已从之前 的部件中更改,以 确保  我们满足这些 要求 是否 需要   进行任何更改?  以下 是  有关全线通信的要求

请  告诉我 如何  确保 我们能够满足 以下 要求。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您将需要更改相位配置和 OCL 值、但如果其他电源要求相同、则其他所有值都应能够保持不变。

    相位配置:

    OCL:

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis
    感谢    您的快速更新。   
    每 相 电流网 相同 ,但 在 所有 电流  要求中 ,电 流 比 当前 配置少200A。  相应 的负载 线 要求 也 会发生变化。 因为 这 是 我 的第一 个 采用多相  稳压器的设计。 我  不确定 如何  从    上述 PDN 要求中推导出负载线详细信息?  您能帮我 理解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    负载线应在您的负载芯片数据表中指定。 我在上面的图表中没有看到它、它只包含噪声规格。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis  
    感谢   您的这些更新   
    我   还有一个问题。为了  测试 我们的配置,我 在  之前 的板上进行了更改         ,按照上面的说明,将12相更改为8相。 即使 在     下 一 个下电上电时将8相配置保存到 NVM 后 ,我们   也将获得 12 相 配置。  我们 是否需要  写入 任何 其他 寄存器 来 覆盖 12 相 位配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    在 Fusion 中、检查"系统配置"选项卡中"覆盖引脚搭接"中的"PD 阶段"。 将该值设置为0b、这会导致 TPS536C7根据 NVM 数据而不是引脚搭接来设置相位配置。 然后将 Fusion 中的相位配置设置为8个相位、然后写入硬件并存储到 NVM。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis   
    感谢 您的快速 响应 ,我 做出 了此 更改。 如果 我  在 电压变化 并且 PD 相 位选择  在  下电上电后更新。 但 没有 任何相位  未  更新 、即   现在的相位   仍为12  

    2)  2)我 是否还需要 更改 点火 顺序  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您可以向我发送配置文件吗?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8190_5F00_TPS536C7-_4000_-PMBus-Address-94d-Project_5F00_v002.xml

    e2e.ti.com/.../Updated-TPS536C7-_4000_-PMBus-Address-94d-Project.xml

    请 查找 已缓存 的文件   
    8190 _TPS536C7 是   12 相的原始文件  
    并 更新 了_TPS536C7 是修改 后的配置 文件   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    这是包含8相 config.e2e.ti.com/.../TPS536C7-_4000_-PMBus-Address-88d-Project-TI-editied.xml 的编辑文件

    谢谢、
    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis  
    感谢 您的快速支持。       成功地对其进行编程后,我将更新您 。